SUG_NO_WH-01

Liste over enheter

På siden Enheter finner du alle enheter som er installert i hjemmet ditt, sortert etter enhetstype.

Enhetene vil også vise navn, romplassering og, hvis aktuelt, annen informasjon, f.eks. batterinivå og indikasjon på zigbee-signalstyrke.

Trykk på en enhet i listen for å navigere til Enhetsdetaljer.

  1. Logg inn i appen.
  2. På startskjermen trykker du på .
  3. Trykk på Enheter.
Liste over enheter:

A

Indikatoren for batterilading, som viser aktuell batteristatus for batteridrevne enheter.

B

Trykk/klikk på banneret for å få detaljer om enheter som har signalproblemer. Se Enhet med signalproblemer for detaljer om enheter som har signalproblemer, og se Om signalstyrke for å finne ut mer Zigbee-® signalstyrken.

C

Hub Wi-Fi® signalstyrkeindikator som viser hubens tilkobling til Wi-Fi-®-nettverket. Hvis indikatoren viser , betyr det at det ikke er noe signal eller ingen tilkobling.

D

Zigbee® signalstyrkeindikator som viser den aktuelle signalstyrken for Zigbee-enhetene.

MERK: Denne funksjonen gjelder ikke for Wiser Plug-enheter.

E

Trykk/klikk for å legge til nye enheter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?