SUG_NO_WH-01

Oppretting av konto

For å kunne styre systemet fra smarttelefonen din må du opprette en konto og logge inn.

Når den profesjonelle installatøren har konfigurert Wiser-systemet, vil de overlevere det til huseieren. Deretter oppretter huseieren en konto for å få kontroll over Wiser-systemet. Se kapitlet Konfigurering av Wiser-systemet for informasjon om hvordan du konfigurerer Wiser-systemet.

Hvis huseieren bestemmer seg for å installere Wiser-systemet på egen hånd, må de først opprette en konto før de fortsetter med installasjonen av Wiser-systemet.

VIKTIG: Bare en huseier har tilgang til å opprette en konto.
  1. På velkomstskjermen trykker du på Kom i gang (A).
  2. Trykk på Huseier (B) for å opprette en konto.
  3. Oppgi navn og e-postadresse
  4. Oppgi et passord
    MERK: Passordet må oppfylle minst følgende kriterier:
    • Har åtte tegn

    • Inneholder minst én stor bokstav og én liten bokstav

    • Inneholder minst ett tall

    TIPS: Øk sikkerheten til passordet ditt ved å følge disse punktene:
    • Ikke bruk personlig informasjon som navn, fødselsdato, e-postadresse osv. Disse dataene er offentlig tilgjengelige og gjør det lettere å gjette passordet.

    • Bruk et langt passord. Det bør inneholde minst seks tegn; lengre passord bidrar til å øke sikkerheten.

    • Ikke bruk et passord som du allerede har tildelt til en annen tjeneste.

    • Hvis mulig, inkluder tall, spesialtegn og forskjell mellom store og små bokstaver.

    • Endre passordet ofte.

    TIPS: For mer informasjon om hvordan du sikrer nettverket ditt, les kapitlet Prinsipper for cybersikkerhet
  5. Velg landet hvor hjemmet ditt ligger.
  6. Trykk på Fortsett.
  7. Aktiver konto.
    En e-post vil bli sendt til adressen som er oppgitt. Sjekk innboksen din og klikk på bekreftelseslenken.
    TIPS: Hvis du ikke ser e-posten i innboksen din, sjekk spam- eller søppelpostmappen.

    Du kan oppdatere informasjonen din og be om å få e-posten på nytt ved behov.

    Når bekreftelsen er mottatt, vil Wiser Home-appen vise en melding om at konfigurasjonen er fullført.

  8. Trykk på -symbolet.
  9. Les og hak av i kontrollboksen for å godta brukeravtalen og personvernerklæringen og trykk på Jeg samtykker.
  10. Tilpass dine samtykker og trykk på Fortsett.
  11. Skriv inn hjemmeadressen din og trykk på Fortsett.
    Hjemmeadressen er nødvendig slik at funksjoner som er avhengige av posisjon (f.eks. for å forutsi utetemperaturen for Eco-Mode) skal fungere riktig.
  12. Trykk på for å begynne å legge til enheter til systemet. Se Legg til en enhet.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.