SUG_NO_WH-01

Sesongbasert komfortmodus

Hvis du har installert en persiennekontroll i hjemmet ditt, vil funksjonen Sesongbasert komfortmodus være tilgjengelig.

Sesongbasert komfortmodus er en smart funksjon som hjelper deg med å opprettholde den perfekte temperaturen gjennom hele året med automatisk justering av persienner eller rullegardiner.

Funksjoner:

  • Hold hjemmet ditt behagelig på en kostnadseffektiv måte.
  • Om vinteren kan du la naturlig sollys varme opp hjemmet ditt om dagen.
  • Om sommeren blokkerer du overflødig sollys for å forhindre overoppheting.

  • Spar opptil 5 % på strømregningene ved bruk hele året, basert på en bolig med både varme- og kjølesystemer.

Slik fungerer det:

  • Sommer: Systemet lukker persiennene basert på temperatur og lysnivåer for å redusere varmen og holde hjemmet ditt kjøligere.
  • Vinter: Skodder åpnes ved soloppgang for å slippe inn naturlig varme og lukkes ved solnedgang for å bidra til å opprettholde innetemperaturen.
  • Midt i sesongen: Modusen tilpasser seg endringer i utetemperaturen slik at hjemmet ditt holder seg behagelig.
    • Hvis den høyeste temperaturen på en dag når 22 °C eller mer, betjener sesongkomfortmodusen persiennene på samme måte som om sommeren.

    • Hvis den høyeste temperaturen på en dag er under 22 °C, betjener sesongkomfortmodusen persiennene på samme måte som om vinteren.

Sesongkomfortmodus tilpasser driften basert på enhetene som er tilgjengelige i systemet ditt, og tilbyr tre nivåer av algoritmeffektivitet. Hvert nivå forbedrer komforten og energibesparelsene ved å integrere ekstra datakilder:
  • Grunnleggende nivå – Kontroll basert på tid og geografisk plassering:

    På dette nivået bruker den husets geografiske plassering og tidspunktet på dagen til å styre persiennene automatisk basert på estimerte tider for soloppgang og solnedgang. Dette opprettholder optimalt lys og optimal temperatur i hjemmet. Dette nivået er perfekt for brukere som ønsker en enkel, automatisert løsning uten ekstra sensorer.

  • Forsterket nivå - Temperatur - Styrt optimalisering:

    På dette nivået bruker den lokal inne- og utetemperatur i tillegg til tidspunkt og hjemmets geografiske beliggenhet. Den styrer persiennene dynamisk basert på temperaturforholdene i sanntid for å forbedre komforten.

  • Avansert nivå – Beste mulig optimalisering med lyssensorer / utendørs bevegelsessensorer:

    På dette nivået forbedrer det persiennestyringen ytterligere ved å bruke lysstyrken som er målt i sanntid av bevegelsessensorene utendørs og temperaturen innendørs og utendørs.

    MERK: Sørg for at bevegelsessensoren for utendørs bruk er vendt mot gulvet og ikke mot solen.

    Den gir maksimal effektivitet ved å tilpasse persiennebevegelsene basert på faktisk temperatur og naturlig lys, i stedet for å bare stole på estimerte tider for soloppgang og solnedgang.

TIPS: Valg av riktig nivå for persiennebetjening:

Sesongbasert komfortmodus tilpasser seg enhetene som er installert i systemet. Selv om du ikke har alle nødvendige sensorer, kan du fortsatt dra nytte av funksjonen på et grunnleggende nivå. Denne fleksible tilnærmingen sikrer at du kan oppleve optimal komfort og energieffektivitet, uavhengig av systemkonfigurasjonen.

For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi imidlertid at du bruker hele settet med kompatible enheter.


MERK: Sesongbasert komfortmodus fungerer nøyaktig når innendørs- og utendørs temperatursensorer (temperatur-/fuktighetssensor) og utendørs bevegelsessensorer er installert i hjemmet.
VIKTIG: IP-klassifiseringen for sensorene som brukes i sesongkomfortmodus, er som følger:

Sensorer

Kapslingsgrad

Temperatur-/fuktighetssensor

IP20-sensoren er beskyttet mot faste gjenstander som er større enn 12 mm.


Derfor bør de installeres på et passende sted i hjemmet.

Du finner detaljer om hvordan du konfigurerer sesongbasert komfortmodus i brukerveiledningen for den aktuelle persiennekontrollenheten. Se Liste over Wiser-enheter for lenker til brukerveiledningen for hver enkelt enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?