SUG_NO_WH-01

Wiser Home AI

Wiser Home AI er en funksjon som lar brukerne spare strømkostnader ved å registrere energikrevende enheter slik som Schneider Charge, eller resistive vannkokere (styrt med en smart vannvarmerpuck ).

Støttede tariffer:

  • Flate tariffer og Peak/Off-Peak-tariffer : Kun tilgjengelig hvis du har installert solcellepaneler på hjemmet ditt.

  • Dynamisk tariff: Fungerer med eller uten solcellepaneler.

Slik fungerer det:

  1. Svar på noen få raske spørsmål for å komme i gang.

  2. Wiser Home AI lager smarte tidsplaner for dine registrerte enheter

  3. Den begrenser bruken når strømprisene er høye, samtidig som den respekterer dine vaner.

  4. Systemet tilpasser seg basert på strømforbruket ditt de siste 30 dagene.

Fordeler:

  • Ved å aktivere denne funksjonen kan du spare opptil 25 % på strømregningen.

  • Sparingen vil bli overvåket på daglig, månedlig og årlig basis, slik at du enkelt kan følge med på fremgangen.

VIKTIG:
  • AI-systemet lærer av historiske data om strømforbruk. Det kan utføre en viss grad av optimalisering selv uten eksisterende data, og effektiviteten vil forbedres betydelig over tid.

  • Når denne funksjonen er aktiv, erstatter Wiser Home AI-tidsskjemaene alle tilpassede tidsskjemaer.

  • Du kan registrere opptil to forskjellige enheter – 1 Schneider Charge og 1 varmtvannsbereder.

Nøkkelfunksjoner

AI-baserte automatiseringer i sanntid:

AI-basert automatisering i sanntid prioriterer først egenforbruk, etterfulgt av strømnettforbruk i perioder med lavere kostnader. Den tilpasser seg dine vaner når det gjelder bruk av elbil- og varmtvannsvaner, maksimerer bruken av fornybar energi og reduserer strømkostnadene.

Elbildimmefunksjon:

Systemet kan justere ladestrømmen til din elbil basert på overskudd av solenergiproduksjon, og dermed minimere ladekostnadene og maksimere bruken av fornybar energi.
Grafen nedenfor sammenligner systemets funksjon med og uten eibildimming. Det illustrerer hvordan elbildimming optimaliserer ytelsen ved å prioritere den mest kostnadseffektive energikilden.
Uten dimming:

  • Elbilladeren arbeider alltid med maksimal effekt.

  • Hvis solenergiproduksjonen er lavere enn nødvendig, henter laderen den gjenværende energien fra strømnettet.

    Resultat: Blandet energibruk som delvis kommer fra solenergi og delvis fra strømnettet.

Med dimming:

  • Laderen justerer effekten slik at den samsvarer med tilgjengelig solenergi.

  • Den reduserer ladetempoet til å bruke kun solenergi, unngår bruk av strømnettet og sikrer at elbilen oppnår det nødvendige energinivået før neste bruk.

    Resultat: Ladingen tar lengre tid, men den drives 100 % av solenergi, noe som reduserer strømkostnadene og øker bærekraften.

Beregning av besparelser i energiinstrumentpanelet:

Energiinstrumentpanelet beregner besparelsene dine og sporer avkastningen på investeringen (ROI).

Enkel aktivering/deaktivering av last:

Enkel av/på-knapp for å aktivere eller deaktivere belastninger.

Midlertidig overstyringsfunksjon (bortemodus):

Overstyrer Wiser Home AI-funksjonen for å tilpasse innstillingene i hjemmet ditt når du er borte, for å sikre energieffektivitet selv når du ikke er hjemme.

Meldinger om funksjonsfeil:

Varsler deg ved funksjonsfeil.

Støttede enheter:

  • Smart vannvarmerpuck

  • Schneider Charge

Forutsetning

  • Bestill en av dine Smart Tag som strømnett. Se Koble til hovedenheten.

  • Hvis du har solcellepaneler og ønsker å overvåke dem, bestill din Smart Tag for solcellepanelet. Se Koble enheten til energilagringssystemet.

    VIKTIG: Overvåking av solcellepaneler er obligatorisk hvis tariffen din er satt til Fast eller Peak/Off-Peak. Uten den vil Wiser Home AI-funksjonen ikke være tilgjengelig.
  • Ta i bruk de støttede enhetene. Se paring av enheten

    • Oppgi tariffen din i henhold til strømkontrakten. Se Innstilling av tariff .

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    Var dette til hjelp?