SUG_NO_WH-01

Endre innloggingsinformasjon for Wi-Fi hjemme

Hvis du har gjort endringer i din hjemme-Wi-Fi®, må du bruke disse endringene på huben.

Wiser-appen vil registrere at forbindelsen til huben er brutt og foreslå løsninger.

For å endre Wi-Fi-®-informasjonen i huben:

  1. Trykk på Jeg har byttet Wi-Fi-ruter (A).

Appen vil veilede deg gjennom prosessen med å velge et Wi-Fi-®-nettverk og oppgi passordet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?