SUG_NO_WH-01

Opprett en stemning

På skjermenAutomatisering:

  1. Trykk på symbolet for å gå til skjermen Opprett stemning

  2. Velg symbolet fra listen (A).

  3. Oppgi et navn for stemningen i tekstfeltet. (B).

  4. Trykk på Legg til handlinger (C).

  5. Trykk på enheten du vil legge til i stemningen.

    TIPS:
    • Trykk på en valgt enhet igjen for å fjerne den fra stemningen.

    • Du kan legge til en hvilken som helst enhet fra hjemmet ditt for å opprette en stemning. Det maksimale antallet enheter du kan legge til i en stemning, er 60.

  6. Trykk på Ferdig.

  7. Trykk på en enhet for å åpne enhetskontrollen og konfigurer statusen du ønsker å sette enheten i, og trykk på Still inn i øvre høyre hjørne.

    Gjenta dette for alle enheter.

  8. Trykk på Lagre.

    TIPS: Du kan fjerne en enhet ved å sveipe den mot venstre og trykke på symbolet .

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.