SUG_NO_WH-01

Konfigurering som profesjonell installatør

Appen tilbyr menyen «Profesjonell installatør» for å konfigurere et Wiser-system og legge til enheter uten å måtte være logget inn.
MERK: Alternativet for å opptre som profesjonell installatør er bare tilgjengelig hvis du er logget ut av appen. For å logge ut av appen går du til Kontoinnstillinger og trykker på Logg ut.

Slik konfigurerer du Wiser-systemet som profesjonell installatør:

  1. På velkomstskjermen trykker du på Kom i gang (A).

  2. Trykk på Profesjonell installatør (B).

  3. Velg ditt land fra listen.

Skjermen Legg til enheter lar deg legge til en hub til systemet. Se Koble til det midlertidige Wi-Fi®-nettverket eller huben

og Koble til Wi-Fi® for å legge til og konfigurere huben.

Du kan også laste ned fastvare til appen din som oppdaterer huben under konfigurasjonen. Se Nedlasting av hubfastvare til appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?