Puesta a tierra
Puesta a tierra independiente
Siempre conecte a tierra el terminal FG (tierra funcional). Asegúrese de separar este producto del FG de otros dispositivos, tal como se muestra a continuación.
Precauciones
-
Compruebe que la resistencia de la conexión a tierra sea de 100 Ω o menos.*1
-
El cable de FG debería tener una sección transversal de 2 mm2 (14 AWG) o superior*1. Cree el punto de conexión lo más cercano posible este producto; el cable debe ser lo más corto posible. Cuando utilice un cable de puesta a tierra largo, sustituya el cable fino con uno más grueso y colóquelo en un conducto.
-
Los terminales SG y FG se conectan dentro de este producto. Cuando conecte la línea de SG a otro dispositivo, asegúrese de que no se forme un bucle de tierra.
*1 Respete los códigos y las normas locales.
Toma de tierra común
Si los dispositivos no están bien conectados a tierra, se puede crear una interferencia electromagnética (EMI). La interferencia electromagnética (EMI) puede provocar interrupciones en la comunicación. Si no se puede utilizar la puesta a tierra independiente, use un punto de puesta a tierra común, tal como se muestra en la siguiente configuración. No use ninguna otra configuración para la puesta a tierra común.
-
Este producto
-
Otro dispositivo
-
Este producto
-
Otro dispositivo