EIO0000005727.00

Preparación del cable de alimentación de CC

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte la alimentación antes de cablear los terminales de alimentación de este producto.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar de 12 a 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
  • Puesto que este producto no está equipado con un interruptor de alimentación, asegúrese de conectar uno a la fuente de alimentación.
  • Asegúrese de conectar el terminal FG de este producto a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA:
  • Los terminales SG (tierra de señal) y FG (tierra funcional) están conectados internamente en este producto.

  • Cuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).

  • Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.

  • No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.

  • Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.

  • El tipo de conductor del cable de alimentación de CC puede ser alambre sólido o cable trenzado.

  • Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito. Al insertar un cable en el conector de alimentación de CC, mantenga presionado el botón de apertura e inserte el cable mientras se comprime el resorte interno. Como alternativa, puede engarzar e insertar un terminal de clavija o un terminal de casquillo.

  • Use el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.

Cable de alimentación de CC

Sección transversal del cable de alimentación

0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1

Tipo de conductor

Cable rígido o trenzado

Longitud del conductor

10 mm (0,39 in)

Destornillador recomendado

Destornillador de punta plana (tamaño 0,6 x 3,5 mm)

*1 En caso de proporcionar una entrada de 12 Vcc, se recomiendan cables gruesos para minimizar las caídas de tensión en el cable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?