EIO0000005727.00

Precauciones para la instalación en un producto de uso final

Este producto está diseñado para usar en superficies planas de IP66F, IP67F, UL 50/50E, recinto de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12 o Tipo 13.

Tenga en cuenta la siguiente información cuando instale este equipo en un producto de uso final:

  • La parte posterior de este producto no es una carcasa aprobada. Cuando instale este equipo en un producto de uso final, asegúrese de usar una carcasa que cumple las normas como carcasa general del producto de uso final.

  • Instale este producto en una carcasa con rigidez mecánica.

  • Este producto no está diseñado para uso en exteriores. La certificación UL obtenida es solamente para uso en interiores.

  • Instale y use este producto con el panel frontal dando hacia afuera.

NOTA: IP66F e IP67F no forman parte de la certificación UL.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?