Accesorios de mantenimiento
Esta sección muestra las piezas de repuesto.
|
Nombre del producto |
Número del producto |
Descripción |
|---|---|---|
|
Pieza de sujeción |
||
|
Pieza de sujeción |
HMIZCAF1 |
Sujetador para instalar el producto en un panel sólido (4 piezas por set). |
|
Junta de instalación |
||
|
Junta de instalación para 10 pulgadas ancho |
HMIZD55W |
Proporciona resistencia al polvo y la humedad cuando el ancho modelo de 10 pulgadas ancho se instala en un panel sólido (1 pieza). |
|
Junta de instalación para 12 pulgadas ancho |
HMIZD56W |
Proporciona resistencia al polvo y la humedad cuando el modelo de 12 pulgadas ancho se instala en un panel sólido (1 pieza). |
|
Junta de instalación para 15 pulgadas ancho |
HMIZD57W |
Proporciona resistencia al polvo y la humedad cuando el modelo de 15 pulgadas ancho se instala en un panel sólido (1 pieza). |
|
Junta de instalación para 19 pulgadas ancho |
HMIZCWG8W1 |
Proporciona resistencia al polvo y la humedad cuando el modelo de 19 pulgadas ancho se instala en un panel sólido (1 pieza). |
|
Conector de suministro de corriente |
||
|
Conector de alimentación (CC) |
HMIZCCNDC1 |
Conector con tornillos de fijación para conectar cables de alimentación de CC (Tipo recto, 5 piezas por set). |
|
Abrazadera del cable USB |
||
|
Abrazadera USB Tipo-A (1 puerto) |
HMIZGCLP1 |
Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB (USB Tipo-A, 1 puerto, 5 abrazaderas/conjunto). |