EIO0000005727.00

Mostrar en el dispositivo

En la pantalla del producto, cambie a la pantalla de configuración del sistema desde la página del servidor web.

  1. Desde la parte superior de la pantalla, desliza lentamente hacia abajo con fuerza. Aparece la barra de título del navegador.
  2. Toque el ícono de menú ubicado en el lado derecho de la barra de título. Esto abrirá un submenú. Desde el submenú, seleccione el ícono Configuración.
  3. Se muestra la pantalla System Settings. Si se establece "Use password", se muestra la pantalla de inicio de sesión. Ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?