EIO0000005727.00

Extracción de la tarjeta SD

Si retira la tarjeta SD mientras está en uso, corre el riesgo de corromper los datos. Antes de extraer la tarjeta SD de este producto, detenga todas la operaciones en la tarjeta.

  1. Asegúrese de que el LED de acceso a la tarjeta SD está apagado y, a continuación, abra la tapa de la ranura para tarjetas SD. Para abrir la tapa de la ranura, presione ligeramente el borde de la tapa en la dirección de la flecha.

    A. Cubierta de la ranura para tarjeta SD

  2. Para retirar la tarjeta SD, empújela una vez para liberarla y luego sáquela.
    NOTA: Después de usar la tarjeta SD, guárdela en su estuche o en otro lugar seguro.
  3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjeta SD.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?