EIO0000005727.00

Identificación de piezas

NOTA: Las siguientes figuras muestran el modelo de 15 pulgadas ancho.

Frontal

Izquierda

Parte inferior

Posterior

A. LED de estado (LED frontal)

K. Interfaz de la unidad de expansión (no disponible)*2

B. Ranura de la batería

L. LED de estado (STA)

C. Cubierta de la ranura para tarjeta SD

M. LED de error (ERR)

D. Interfaz en serie (COM2)(no disponible)

N. COM1 LED (COM1)

E. Interfaz en serie (COM1) (no disponible)

O. COM2 LED (COM2)

F. Interfaz Ethernet (ETH2)*1

P. LED de almacenamiento USB (USB)

G. Interfaz Ethernet (ETH1)

Q. LED de acceso de la tarjeta SD (SD)

H. Interfaz USB (Tipo-A) (x 2)

R. Símbolo de alerta de seguridad*3

I. Interfaz USB (micro-B) (no disponible)

S. Símbolo de alerta de seguridad*4

J. Conector de alimentación

 

*1 El valor predeterminado de fábrica para el puerto ETH2 está deshabilitado. Utiliza System Settings para cambiarlo. Para obtener información detallada, consulte Ethernet.

*2 No retire la etiqueta adherida en la parte posterior del producto.

*3 Identifica los mensajes de seguridad sobre la batería en Sustitución de la batería.

*4 Identifica los mensajes de seguridad sobre la interfaz USB (micro-B) en Conexiones de cable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?