EIO0000005727.00

Procedimiento de instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar de 12 a 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
  • Cuando use este producto en lugares peligrosos de Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, instale este producto en un recinto que impida que el operador toque la parte trasera de este producto sin utilizar herramientas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Siempre debe usar la junta de instalación.
  • No supere el par de apriete especificado.
  • Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o retire los tornillos de sujeción.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Compruebe que la junta esté colocada firmemente en la ranura del bisel que recorre el perímetro del marco del panel de visualización.
    NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.
  2. Según el Dimensiones del corte del panel, abra un orificio en el panel y coloque el producto desde el frente del mismo.
    NOTA: Este producto cuenta con seguro anticaída en la parte superior para evitar que se caiga. Inserte la parte inferior del producto en la abertura del panel y luego inserte la parte superior mientras presiona el botón de desbloqueo.
    1. Seguro anticaída

    2. Botón de desbloqueo

  3. Inserte los sujetadores de instalación en las aberturas de las esquinas (superior, inferior, izquierda y derecha) y apriete los tornillos M4 poco a poco, alternando entre los tornillos en diagonal.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
    1. Panel


    N.º de pasadores de montaje

    El número de sujetadores de instalación para cada modelo es el siguiente.

    10 pulgadas ancho, 12 pulgadas ancho Parte superior - 2, Parte inferior - 2
    15 pulgadas ancho, 19 pulgadas ancho Parte superior - 3, Parte inferior - 3, Izquierda - 1, Derecha - 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?