EIO0000005727.00

Números de referencia

Lista de números de referencia

Serie

Tamaño del display

Número de referencia

Harmony GTW6

10 pulgadas ancho

HMIGT6540WCDW

12 pulgadas ancho

HMIGT6640WCDW

15 pulgadas ancho

HMIGT6740WCDW

19 pulgadas ancho

HMIGT6840WCDW

NOTA: Todos los número de referencia pueden ser seguidos por cualquier letra o número.

Configuración del número de referencia

A continuación se describe la configuración de los números de modelo.

Dígito Categoría Número Descripción
1...3 (Prefijo) HMI -
4…6 Serie GT6 -
7 Tamaño del display 5 10"
6 12"
7 15"
8 19"
8, 9 Tipo 40 Avanzada
10 LCD W Ancho TFT
11 Panel táctil C Multi (PCAP)
12 Fuente de alimentación D CC
13 y posterior Software compatible y otros W HMI web*1

*1 No compatible con software de edición de pantallas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?