EIO0000005727.00

Configuración desde el dispositivo

Esta sección describe cómo configurar el producto en pantalla.
  1. Encienda el producto.
  2. Se muestra la pantalla Create Account. Cree una cuenta de usuario administrador para System Settings. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, luego toque el botón Register.
    NOTA:
    • Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.

    • Aunque puede operar el producto sin utilizar autenticación por contraseña, recomendamos configurar una contraseña para mantener el producto seguro.

    • El botón Skip no funciona en este modelo.

    • Puede cambiar la contraseña en cualquier momento. Para obtener información detallada, consulte Cambiar la contraseña.

  3. Se muestra la pantalla Login. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña establecidos anteriormente, luego toque el botón Login.
  4. Se mostrará la pantalla del menú de System Settings. Seleccione System > Date and Time para ajustar la hora, luego toque el botón Save.
  5. En el menú, seleccione Ethernet. Cambie la configuración de red según sea necesario y toque el botón Save.
  6. En el menú, seleccioneServer > Server para registrar dispositivos de servidor web que estén conectados a la misma intranet. En la opción del menú Start Page puede especificar el servidor web que se mostrará primero después de que el producto se inicie.
  7. En el menú, seleccione Browser y ajuste la configuración para que coincida con las condiciones del servidor web de destino.
  8. Cambie otros ajustes según sea necesario. Para obtener información sobre las funciones de configuración del sistema, consulte Menú de configuración del sistema.
    NOTA: Al crear la cuenta de administrador, si seleccionó la opción Use password, puede agregar otras cuentas de usuario. Para más información, consulte Agregar/Eliminar una cuenta de usuario. Utilice la cuenta que coincida con el uso especificado, como el uso de una cuenta de usuario estándar para las operaciones normales y la cuenta de administrador sólo para el desarrollo y mantenimiento del sistema.
  9. Toque el ícono de reinicio en la parte superior derecha de la pantalla. El producto se reiniciará y mostrará la pantalla configurada como Start Page.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?