EIO0000005727.00

Estructura del sistema

Esta sección describe la configuración del sistema con este producto y los equipos periféricos.

NOTA:
  • El número de interfaces puede variar según el modelo. Consulte Identificación de piezas y funciones.

  • Los dispositivos de almacenamiento externo utilizados con este producto deben formatearse con el sistema de archivos FAT, FAT32 o exFAT.

*1 Consulte Accesorios.

*2 Se puede utilizar un dispositivo de almacenamiento USB, un teclado USB, un ratón USB y un concentrador USB. No se pueden conectar varios dispositivos USB del mismo tipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?