EIO0000005727.00

Montaje VESA

Al colocar la placa de montaje VESA opcional, puede montar el producto en brazos para monitor o adaptadores de montaje en pared disponibles comercialmente que cumplan con el estándar VESA (100 x 100 mm [3,93 x 3,93 in]).

Número de referencia: HMIZHVESA

NOTA:
  • El montaje VESA no está cubierto por certificaciones como UL, RCM, aprobaciones marinas o normas a prueba de explosión.

  • Antes de instalar este accesorio opcional, confirme especificaciones tales como la resistencia de la pared y la capacidad de carga del brazo del monitor previsto.

  • Verifique que las especificaciones mecánicas, como la resistencia a la vibración y la resistencia a los impactos, sean adecuadas para su entorno de instalación.

Contenido del paquete

Compruebe que todos los artículos indicados aquí estén incluidos en el paquete.

Si encuentra algo dañado o faltante, comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato.

  1. Placa de montaje VESA x 1

  2. Tornillo M3 (longitud: 39 mm [1,53 in]) x 4

Dimensiones exteriores

  1. Frontal

  2. Izquierda

  3. Parte inferior

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?