EIO0000005727.00

Date and Time

Configure el reloj en el producto.

Función

Descripción

Date/Time

Cuando el servidor NTP esté deshabilitado, configure la fecha y la hora en el producto.

Timezone

Seleccione la zona horaria (región) en la que se utiliza el producto.

Synchronized with NTP Server

Seleccione si desea ajustar la hora para que se sincronice con un servidor NTP.

Conf. por defecto: Disable

NTP Server

Configure el servidor NTP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?