Restablecimiento de fábrica (Cuando no se utiliza contraseña)
Para realizar esta función, se requieren tanto una tarjeta SD opcional como un dispositivo de almacenamiento USB disponible comercialmente. Prepare un almacenamiento externo formateado con el sistema de archivos FAT, FAT32 o exFAT.
- Muestre System Settings.NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a System Settings, consulte Cómo mostrar System Settings.
- En el menú, seleccione System > Factory Reset.
- Toque el botón Execute. El producto se reinicia.
- En el menú, seleccione System > Factory Reset.
- Conecte el almacenamiento USB a este producto.
- Toque el botón Save to USB storage. El archivo de clave de restablecimiento se guardará en el almacenamiento USB.
- Toque el botón Eject USB storage. Luego, asegúrese de que el LED de almacenamiento USB esté apagado.
- Retire el almacenamiento USB del producto y conéctelo a un ordenador.
- Copie el archivo de clave del almacenamiento USB y péguelo en el directorio raíz de la tarjeta SD.
- Retire la tarjeta SD del ordenador e insértela en el producto.
- Toque el botón Execute. Se ejecuta el restablecimiento de fábrica y el producto se reinicia.
| AVISO |
|---|
|
PÉRDIDA DE DATOS
No apague la alimentación durante la inicialización.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|