EIO0000004204.07

Collegamento del cavo di alimentazione CC

Connettore di alimentazione CC: Connettori a molla della morsettiera

Connessione Cavo
+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Collegamento del terminale a massa al telaio del pannello.

Come collegare il cavo di alimentazione CC

  1. Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore.
  2. Crimpare adeguatamente un terminale pin all'estremità di ciascun cavo elettrico di alimentazione.
  3. Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato.
  4. Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il cavo in posizione.
    NOTA:
    • Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine.

    • Quando si effettua la connessione con cavi intrecciati, non saldare tali cavi.

    • Se il cavo non è stato inserito correttamente nel terminale FG, il tattile potrebbe non funzionare correttamente.

    • Non è necessario usare il terminale PE.

    1. Cavo di alimentazione

    2. Pulsante di apertura

    3. Vite

  5. Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore di alimentazione CC nel connettore di alimentazione dell'apparato.
  6. Stringere le viti su entrambi i lati del connettore.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.