EIO0000004203.07

Conexión del cable de alimentación de CC

Conector de alimentación de CC: Bloques de terminales de resortes

Conexión Cable
+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Conexión del terminal con puesta a tierra al chasis del panel.

Conexión del cable de alimentación CC

  1. Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
  2. Asegúrese de engarzar correctamente el terminal de pines al extremo de cada uno de los hilos del cable de alimentación.
  3. Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado.
  4. Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Suelte el botón de apertura para sujetar el hilo en el lugar.
    NOTA:
    • Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes.

    • Cuando realice la conexión con hilos trenzados, no suelde dichos hilos.

    • Si el cable no se inserta de manera correcta en el terminal FG, es posible que la función táctil no responda normalmente.

    • No es necesario utilizar el terminal PE.

    1. Cable de alimentación

    2. Botón de apertura

    3. Tornillo

  5. Después de introducir los tres hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CC en el conector de alimentación de este producto.
  6. Coloque los tornillos en ambos lados del conector.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.