串行接口(主机模块上COM)
简介
该串口为非隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。
危险 |
|---|
|
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
通信失败
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
RS-232C
| 插脚号 | RS-232C | ||
|---|---|---|---|
| 信号名称 | 方向 | 说明 | |
| 1 | CD | 输入 | 载波检测 |
| 2 | RD(RXD) | 输入 | 接收数据 |
| 3 | SD(TXD) | 输出 | 发送数据 |
| 4 | ER(DTR) | 输出 | 数据终端就绪 |
| 5 | SG | - | 信号接地(非隔离式) |
| 6 | DR(DSR) | 输入 | 数据设置就绪 |
| 7 | RS(RTS) | 输出 | 请求发送 |
| 8 | CS(CTS) | 输入 | 可以发送 |
| 9 | CI (RI) | 输入 |
调用的状态显示 |
| 外壳 | FG | - | 机壳接地 (与 SG 共用) |
推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。
危险
小心