EIO0000004201.07

Interface série (COM sur le Box Module)

Introduction

L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l’utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la borne SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur D-Sub à 9 broches avec des vis de montée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

RS-232C

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n° RS-232C
Nom du signal Sens Description
1 CD Entrée Carrier detect (détection de porteuse)
2 RD(RXD) Entrée Receive data (réception de données)
3 SD(TXD) Sortie Send data (émission de données)
4 ER(DTR) Sortie Data terminal ready (terminal de données prêt)
5 SG - Signal ground (mise à la terre du signal) (non isolé)
6 DR(DSR) Entrée Data set ready (poste de données prêt)
7 RS(RTS) Sortie Request to send (demande pour émettre)
8 CS(CTS) Entrée Clear to send (émission possible)
9 CI (RI) Entrée

Called status display (affichage d’état appelé)

Boîtier FG - Frame ground (masse du châssis) (commun à SG)

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.