EIO0000005085.01

Indicazioni LED del Box Module

LED di stato

Colore

Stato

Descrizione

Verde

ON

S0 (in funzione)

Arancione

ON

S3

Lampeggiante

Sistema in fase di avvio.

Rosso

ON

S4, S4 (spegnimento ibrido)*1, S5

-

OFF

G3 (alimentazione spenta)

*1 S4 (spegnimento ibrido) è S5 quando l'avvio rapido di Windows® è abilitato

Eventi di attivazione

La tabella seguente mostra gli stati che sono impostati sullo stato di avvio normale (S0) quando si esegue ogni operazione.

Stato ACPI

Stato di alimentazione

Accensione

Pulsante di alimentazione è ON

Wake on LAN

Ingresso tattile

Dispositivo USB*1

S3

Modalità riposo

S4

Modalità ibernazione

S4 (spegnimento ibrido)

Modalità ibernazione

S5

Spegnimento soft-off

G3

Spegnimento meccanico

*1 Limitato ai dispositivi USB che supportano la funzione di attivazione da remoto.

NOTA: Se si attiva l'alimentazione con G3 impostato, si accede direttamente allo stato S0.

LED di accesso della memoria

Colore

Stato

Descrizione

Verde

ON

Accesso alla memoria.

-

OFF

Mancato accesso alla memoria.

Spia Errore

Colore

Stato

Descrizione

Rosso

ON

Rilevamento di errori*1

-

OFF

Funzionamento normale

*1 Gli errori rilevati dipendono dall'applicazione in uso. Per abilitare questa funzione, è necessaria l'API. Fare riferimento a API.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.