EIO0000005084.01

Indicaciones del LED de Box Module

LED de estado

Color

Estado

Descripción

Verde

ON

S0 (En funcionamiento)

Naranja

ON

S3

Intermitencia

El sistema se está iniciando.

Rojo

ON

S4, S4 (modo de apagado híbrido)*1, S5

-

OFF

G3 (apagado)

*1 S4 (modo de apagado híbrido) es S5 cuando el inicio rápido de Windows® está habilitado.

Eventos Wake-up

La siguiente tabla muestra los estados que se establecen en inicio normal (S0) cuando se ejecuta cada acción.

Estado de ACPI

Estado de encendido

Encender

El botón de encendido está activado

Wake on LAN

Entrada táctil

Equipo USB*1

S3

Suspender

S4

Hibernar

S4 (modo de apagado híbrido)

Hibernar

S5

Apagado parcial

G3

Apagado mecánico

*1 Se limita a los dispositivos USB que admiten la función de reactivación remota.

NOTA: Si enciende el equipo cuando G3 está definido, entra directamente en el estado S0.

LED de acceso al almacenamiento

Color

Estado

Descripción

Verde

ON

Se está obteniendo acceso al almacenamiento.

-

OFF

No se obtiene acceso al almacenamiento.

Indicador Error

Color

Estado

Descripción

Rojo

ON

Se detecta un error*1

-

OFF

Funcionamiento normal

*1 Los errores detectados dependen de la aplicación que esté en uso. Para habilitar esta función, se requiere la API. Consulte API.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.