EIO0000005084.01

Accesorios

Los productos pueden cambiar o dejar de fabricarse sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web para obtener la información más reciente.
www.se.com/docs

Nombre del producto

Número del producto

Interfaces

M.2 RS-232C aislada x 2

HMIYP6M2R23P2

M.2 RS-422/485 aislada x 2

HMIYP6M2R42P2

M.2 Ethernet (GbE IEEE1588) x 1

HMIYP6M2ETH

Celular 4G para Global

HMIYP6M24GW

M.2 WiFi/Bluetooth

HMIYP6M2WF

Almacenamiento

M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar)

HMIYP6M2128L

M.2 SSD 128 GB (Alto rendimiento)

HMIYP6M2128

M.2 SSD 256 GB (Alto rendimiento)

HMIYP6M2256

M.2 SSD 512 GB (Alto rendimiento)

HMIYP6M2512

Tarjeta de memoria SD 64 GB

HMIYP6SD64GCX

Memoria

DIMM 4 GB

HMIYP6DM4

DIMM 8 GB

HMIYP6DM8

DIMM 16 GB

HMIYP6DM16

Cables

Cable de antena extendido de Celular 4G de 3 m (2 piezas)

HMIYP6CB4G3M

Cable de antena extendido de WiFi/Bluetooth de 3 m (2 piezas)

HMIYP6CBWF3M

Cable delantero USB

XBTZGUSB

Adaptadores

Adaptador para montaje vertical para Basic Box (2 piezas para montaje lateral)

HMIYP6ADBMB

Adaptador del corte del panel para HMIDT752 (15" Ancho)*2

HMIZHAT7W1

Adaptador del corte del panel para HMIDT952 (19" Ancho)*2

HMIZHAT8W1

Adaptador del corte del panel para Harmony iPC S-Panel PC (10" Ancho)*2

HMIZPAT5W1

Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular Panel PC (12" Ancho)*2

HMIZPAT6W1

Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15" Ancho)*2

HMIZPAT7W1

Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19" Ancho)*2

HMIZPAT8W1

Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular Panel PC (22" Ancho)*2

HMIZPAT9W1

Láminas para la pantalla

Lámina antideslumbrante para pantalla de 10" Ancho (5 láminas por juego)

HMIZCAG5W1

Lámina antideslumbrante para pantalla de 12" Ancho (5 láminas por juego)

HMIZCAG6W1

Lámina antideslumbrante para pantalla de 15" Ancho (5 láminas por juego)

HMIZCAG7W1

Lámina antideslumbrante para pantalla de 19" Ancho (5 láminas por juego)

HMIZCAG8W1

Lámina antideslumbrante para pantalla de 22" Ancho (5 láminas por juego)

HMIZCAG9W1

Lámina de protección para pantalla de 12" (5 láminas por juego)

HMIZG66

Lámina de protección para pantalla de 15" (5 láminas por juego)

MPCYK50SPSKIT

Otros

Kit de enfriamiento M.2 para Basic Box*3

HMIYP6HSM2B

Licencia de Trellix

HMIYP6LSMCA

USB de recuperación para Basic Box

HMIYP6RUSW10B

Abrazadera del cable USB Tipo A (5 piezas por juego)

HMIZCCLUSA

Abrazadera del cable USB Tipo C (5 piezas por juego)

HMIYP6CLUSC

*1 Éste es un cable pasivo.

*2 El rango de grosor de panel permitido varía según el adaptador de corte del panel. Para más información, consulte el manual de instrucciones del adaptador de corte del panel.

*3 Se requiere cuando instala el M.2 SSD.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.