EIO0000005085.01

Accessori

I prodotti potrebbero subire modifiche o la produzione potrebbe essere interrotta senza preavviso. Per le informazioni aggiornate, visitare il nostro sito web.
www.se.com/docs

Nome prodotto

Numero prodotto

Interfacce

RS-232C M.2 isolato x 2

HMIYP6M2R23P2

RS-422/485 M.2 isolato x 2

HMIYP6M2R42P2

Ethernet (GbE IEEE1588) M.2 x 1

HMIYP6M2ETH

Cellulare 4G globale

HMIYP6M24GW

WiFi/Bluetooth M.2

HMIYP6M2WF

Memorizzazione

M.2 SSD 128 GB (Resistenza standard)

HMIYP6M2128L

M.2 SSD 128 GB (Alta resistenza)

HMIYP6M2128

M.2 SSD 256 GB (Alta resistenza)

HMIYP6M2256

M.2 SSD 512 GB (Alta resistenza)

HMIYP6M2512

SD Card di memoria 64 GB

HMIYP6SD64GCX

Memoria

DIMM 4 GB

HMIYP6DM4

DIMM 8 GB

HMIYP6DM8

DIMM 16 GB

HMIYP6DM16

Cavi

Prolunga cavo d'antenna Cellulare 4G, 3 m (2 pezzi)

HMIYP6CB4G3M

Prolunga cavo d'antenna WiFi/Bluetooth 3 m (2 pezzi)

HMIYP6CBWF3M

Cavo frontale USB

XBTZGUSB

Adattatori

Adattatore di montaggio a libro per Basic Box (2 pezzi per montaggio laterale)

HMIYP6ADBMB

Adattatore ritaglio del pannello per HMIDT752 (15" wide)*2

HMIZHAT7W1

Adattatore ritaglio del pannello per HMIDT952 (19" wide)*2

HMIZHAT8W1

Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC S-Panel PC (10" wide)*2

HMIZPAT5W1

Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modular Panel PC (12" wide)*2

HMIZPAT6W1

Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15" wide)*2

HMIZPAT7W1

Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19" wide)*2

HMIZPAT8W1

Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modular Panel PC (22" wide)*2

HMIZPAT9W1

Lastre per schermo

Lastra antiriflesso per schermo 10" wide (q.tà 5 per conf.)

HMIZCAG5W1

Lastra antiriflesso per schermo 12" wide (q.tà 5 per conf.)

HMIZCAG6W1

Lastra antiriflesso per schermo 15" wide (q.tà 5 per conf.)

HMIZCAG7W1

Lastra antiriflesso per schermo 19" wide (q.tà 5 per conf.)

HMIZCAG8W1

Lastra antiriflesso per schermo 22" wide (q.tà 5 per conf.)

HMIZCAG9W1

Lastra di protezione da 12" (q.tà 5 per conf.)

HMIZG66

Lastra di protezione da 15" (q.tà 5 per conf.)

MPCYK50SPSKIT

Altro

M.2 Kit di raffreddamento per Basic Box*3

HMIYP6HSM2B

Licenza Trellix

HMIYP6LSMCA

USB di ripristino per Basic Box

HMIYP6RUSW10B

Morsetto serracavo USB Tipo A (q.tà 5 per conf.)

HMIZCCLUSA

Morsetto serracavo USB Tipo C (q.tà 5 per conf.)

HMIYP6CLUSC

*1 Questo è un cavo passivo.

*2 L'intervallo per lo spessore consentito del pannello varia a seconda dell'adattatore di ritaglio del pannello. Per informazioni, fare riferimento al manuale di istruzione dell'adattatore di ritaglio del pannello.

*3 Necessario se si installa la scheda M.2 SSD.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.