EIO0000005085.01

Come utilizzare System Monitor

Questo prodotto viene fornito con il nostro monitoraggio di sistema originale, una dashboard creata con Node-RED. È possibile avviare il monitoraggio di sistema dall'icona System Monitor in Launcher.

La prima volta che viene avviato System Monitor, appare la schermata di impostazione Microsoft Edge. Appare anche la schermata di Allarme Windows Security. Selezionare Allow access (Permetti accesso) se si vogliono autorizzare gli altri computer della propria rete a utilizzare la dashboard; selezionare Cancel (Elimina) se non lo si vuole.

NOTA: Nel decidere se permettere o no tale accesso, tenere ben presenti le considerazioni relative alla sicurezza.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.