EIO0000005085.01

Accessori per la manutenzione

Nome prodotto

Numero prodotto

Display Module

Display Module da 12 pollici

HMIDM6600TM*1

Display Module da 15 pollici

HMIDM6700TM*1

Display Module da 10 pollici wide

HMIDM6500WC*1

Display Module da 12 pollici wide

HMIDM6600WC*1

Display Module da 15 pollici wide

HMIDM6700WC*1

Display Module da 19 pollici wide

HMIDM6800WC*1

Display Module da 22 pollici wide

HMIDM6900WC*1

Guarnizioni di installazione

Guarnizione di installazione per 12" (q.tà 1 per conf.)

HMIZD56

Guarnizione di installazione per 15" (q.tà 1 per conf.)

HMIZD57

Guarnizione di installazione per 10" wide (q.tà 1 per conf.)

HMIZD55W

Guarnizione di installazione per 12" wide (q.tà 1 per conf.)

HMIZD56W

Guarnizione di installazione per 15" wide (q.tà 1 per conf.)

HMIZX57W

Guarnizione di installazione per 19" wide (q.tà 1 per conf.)

HMIZCWG8W1

Guarnizione di installazione per 22" wide (q.tà 1 per conf.)

HMIZCWG9W1

Dispositivo di fissaggio dell'installazione (q.tà 4 per conf.)

HMIZCAF1

Connettore di alimentazione (CC) (q.tà 5 per conf.)

HMIZCCNDC1

*1 Comprende modelli la cui denominazione termina con caratteri aggiuntivi.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.