EIO0000005084.01

Accesorios de mantenimiento

Nombre del producto

Número del producto

Módulo de visualización

Módulo de visualización de 12 pulgadas

HMIDM6600TM*1

Módulo de visualización de 15 pulgadas

HMIDM6700TM*1

Módulo de visualización de 10 pulgadas Ancho

HMIDM6500WC*1

Módulo de visualización de 12 pulgadas Ancho

HMIDM6600WC*1

Módulo de visualización de 15 pulgadas Ancho

HMIDM6700WC*1

Módulo de visualización de 19 pulgadas Ancho

HMIDM6800WC*1

Módulo de visualización de 22 pulgadas Ancho

HMIDM6900WC*1

Juntas de instalación

Junta de instalación para 12" (1 por juego)

HMIZD56

Junta de instalación para 15" (1 por juego)

HMIZD57

Junta de instalación para 10" Ancho (1 por juego)

HMIZD55W

Junta de instalación para 12" Ancho (1 por juego)

HMIZD56W

Junta de instalación para 15" Ancho (1 por juego)

HMIZX57W

Junta de instalación para 19" Ancho (1 por juego)

HMIZCWG8W1

Junta de instalación para 22" Ancho (1 por juego)

HMIZCWG9W1

Pieza de sujeción (4 piezas por juego)

HMIZCAF1

Conector de alimentación (CC) (5 piezas por juego)

HMIZCCNDC1

*1 Incluye los modelos que terminan con caracteres adicionales.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.