EIO0000005084.01

Montaje en pared

Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).

NOTA:
  • El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • Cuando se usa este método de montaje, el lado de la interfaz (la parte inferior del producto) debe estar orientado hacia abajo.

  • Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente elevadas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente vertical.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.