EIO0000005085.01

Montaggio a parete

Installare il prodotto sul panello o sulla parete con le viti M4 (q.tà 4).

NOTA:
  • La coppia necessaria è 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • In questo metodo di installazione, il lato interfaccia (il fondo dell'apparato) deve essere rivolto in basso.

  • Per evitare il verificarsi di temperature troppo elevate all'interno del prodotto, montare il prodotto completamente in verticale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.