EIO0000005084.01

Copia de seguridad del sistema

Después de configurar el producto, se recomienda hacer una copia de seguridad del sistema. Prepare una memoria USB disponible en el mercado con un tamaño de 32 GB o más, para crear una copia de seguridad en USB.

NOTA: La copia de seguridad o la recuperación del sistema no se ejecutarán correctamente si HORM está habilitado o inmediatamente después de la hibernación. Lleve a cabo la copia de seguridad o recuperación del sistema después de desactivar el HORM y luego apagar el producto.
Creación de la copia de seguridad USB
  1. Prepare una memoria USB disponible en el mercado.
  2. Utilice la herramienta Recovery USB Creation Tool para crear un USB de recuperación. Descargue la herramienta Recovery USB Creation Tool desde la siguiente URL y cree un USB de recuperación siguiendo las instrucciones en la página web.
    www.se.com/ww/en/download
  3. Inserte el USB de recuperación creado con el Recovery USB Creation Tool en el producto.
  4. Encienda el producto.
  5. Presione la tecla [F7] mientras se muestra la pantalla de inicio.
  6. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345).
  7. En la siguiente pantalla, seleccione el USB de recuperación.
  8. Seleccione Backup > OK.
  9. Seleccione el disco que desea respaldar. Solamente se puede hacer una copia de seguridad de la unidad C. Si se muestran varios dispositivos de almacenamiento en el cuadro de diálogo, seleccione el dispositivo de almacenamiento de la unidad C. Si hay solamente un dispositivo de almacenamiento, la siguiente pantalla no aparece. Siga al paso 10.
  10. Seleccione la unidad "Other label", introduzca un nombre de archivo y seleccione Save o Open.
  11. En la pantalla de confirmación, seleccione OK.
  12. Se inicia la Copia de seguridad.
  13. Una vez finalizada la copia de seguridad, aparece la siguiente pantalla. Retire el USB de respaldo del producto y seleccione Restart o Shutdown.

    Para restaurar el sistema, consulte Recuperación del sistema.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.