EIO0000005085.01

Backup del sistema

Dopo aver effettuato la configurazione del prodotto, si consiglia di effettuare il backup del sistema. Per creare la USB di backup, approntare una memoria USB di tipo comune con capacità minima di 32 GB.

NOTA: Se HORM è abilitato o immediatamente dopo l'ibernazione, il back-up o il ripristino del sistema non funziona correttamente. Eseguire il backup o il ripristino del sistema dopo aver prima disabilitato HORM e quindi spento l'apparato.
Creazione dell'USB di backup
  1. Preparare una memoria USB disponibile in commercio.
  2. Utilizzare il sito Recovery USB Creation Tool per creare la USB di ripristino. Scaricare Recovery USB Creation Tool dal seguente URL e creare una USB di ripristino seguendo le istruzioni riportate sul sito Web.
    www.se.com/ww/en/download
  3. Inserire nel prodotto la USB di ripristino creata con Recovery USB Creation Tool.
  4. Accendere l'apparato.
  5. Quando compare la schermata di avvio, premere il tasto [F7].
  6. Immettere la password (password predefinita: Pw#12345).
  7. Nella schermata seguente, selezionare la USB di ripristino.
  8. Selezionare Backup > OK.
  9. Selezionare il disco oggetto del backup. Il backup può essere effettuato solo sul drive C. Se nella finestra di dialogo si visualizzano più dispositivi di memoria, selezionare il dispositivo di memoria dell'unità C. Quando c'è una sola memoria, la schermata seguente non si visualizza e salta al passo 10.
  10. Selezionare l'unità etichettata "Other label", inserire il nome del file e selezionare Save o Open.
  11. Nella schermata di conferma, selezionare OK.
  12. Inizia il backup.
  13. Al termine del backup, viene visualizzata la seguente schermata. Rimuovere l'USB di backup dal prodotto e poi selezionare Restart oppure Shutdown.

    Per ripristinare il sistema, fare riferimento a Ripristino del sistema.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.