7EN02-0468-01

Fonctions des boutons

Action

Fonction du bouton

Appuyez sur la flèche Bas () ou sur la flèche Haut () pendant moins de 3 secondes.

Activer le défilement.

NOTE: Au bout de 30 secondes sans interaction, l’appareil revient en mode défilement automatique.

Appuyez sur la flèche Haut () pendant 3 secondes.

Accéder au menu suivant.

Appuyez sur la flèche Bas () pendant 3 secondes.

Revenir au menu précédent.

Appuyez sur la flèche Bas () et sur la flèche Haut () pendant 3 secondes.

Confirmer les réglages.

Appuyez sur la flèche Haut () pendant ≥5 secondes.

Entrer en mode programmation.

Ajouter ou retirer des registres au/du défilement automatique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?