7EN02-0468-01

Voyants LED de consommation d’énergie

Les deux voyants LED rouges situés sur le panneau avant indiquent la consommation d’énergie. Les voyants clignotent lorsque de l’énergie est consommée. Plus la consommation d’énergie est importante, plus les voyants clignotent rapidement.

Le voyant LED de consommation d’énergie réactive (A = 10 000 imp/kVARh) clignote pendant la consommation d’énergie réactive et le voyant LED de consommation d’énergie active (B = 10 000 imp/kWh) clignote pendant la consommation d’énergie active. Les voyants clignotent à 10 000 imp/kWh.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?