Interface de commande
|
RFT |
SE |
Action |
Taille |
Type |
Unités |
Description |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
Adresse |
Registre |
|||||
|
0x1482 |
5251 |
0x1481 |
5250 |
W |
1 |
UInt16 |
- |
Commande demandée |
|
0x1483 |
5252 |
0x1482 |
5251 |
W |
1 |
UInt16 |
- |
Réservé pour utilisation ultérieure |
|
0x1484 – 0x148D |
5253 – 5262 |
0x1483 – 0x148C |
5252 – 5261 |
W |
1 |
UInt16 |
- |
Paramètre de commande 001-010 |
|
0x14FF |
5376 |
0x14FE |
5375 |
R/W |
1 |
UInt16 |
- |
Statutde la commande |
|
0x1500 |
5377 |
0x14FF |
5376 |
R/W |
1 |
UInt16 |
- |
Codes de résultat de commande:
|