7EN02-0468-01

Codes VIFE spécifiques au fabricant

Les codes VIFE spécifiques au fabricant dans le tableau ci-dessous sont utilisés par l’appareil lorsque le VIF est égal à l’hexadécimal FF (binaire 1111 1111).

NOTE: E désigne le bit d’extension ; la valeur hexadécimale suppose E = 0.

Description

bin

hex

Valeur d’énergie export

E000 1001

09

Valeur d’énergie partielle

E000 1101

0D

Courant

E000 0000

00

Tension simple

E000 0100

04

Facteur de puissance

E000 1010

0A

Fréquence

E000 1011

0B

Tarif actif

E001 0000

10

Mode de contrôle du tarif

E001 0001

11

Nombre de phases

E010 0001

21

Nombre de fils

E010 0010

22

Configuration du réseau électrique

E010 0011

23

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?