7EN02-0468-01

Informations sur l’appareil

NOTE: E désigne le bit d’extension ; la valeur hexadécimale suppose E = 0.

Format de données

Extension VIF primaire

Description

bin

hex

0D

E000 1010

0A

Fabricant

  • « Schneider Electric » au format ASCII 18 octets

0D

E000 1100

0C

Modèle au format ASCII

03

E0001 0111

17

Codes d’erreur d’appareil :

  • 0 = Code 101 : erreur dans le code exécutable de logiciel embarqué
  • 1 = Code 102 : données d’étalonnage manquantes ou avec erreurs

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?