7EN02-0468-01

Codes VIFE primaires utilisés par l’appareil

Les codes VIFE primaires dans le tableau ci-dessous sont utilisés par l’appareil lorsque le VIF est égal à l’hexadécimal FD (binaire 1111 1101).

NOTE: E désigne le bit d’extension ; x dans la valeur hexadécimale est déterminé par les bits 7-4 du VIFE.

Codes VIFE primaires

bin

hex

Informations supplémentaires

Fabricant

E000 1010

xA

Modèle

E000 1100

xC

Tension

E100 1001

x9

Volts à une résolution de 100

Courant

E101 1100

xC

Ampères à une résolution de 100

Indicateur d’erreur

E001 0111

x7

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?