7EN02-0468-01

Configuration de la vitesse de transmission

La vitesse de transmission Modbus (iEM2455) peut être réglée de 1200 à 38 400. La vitesse de transmission M-Bus (iEM2435) peut être réglée de 300 à 9600.
Pour changer le vitesse de transmission, procédez comme suit :
  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 3 (Pro -3).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres (par défaut 0000) : faites défiler avec les boutons et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  4. Faites défiler jusqu’à la page de vitesse de transmission ( bAUd ).
  5. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez :
    • Modbus (iEM2455) : 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400

    • M-Bus (iEM2435) : 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600

  7. Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
  8. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?