Configuration du code de combinaison
|
Code |
Énergie (active) totale |
|---|---|
|
C-01 |
Directe uniquement |
|
C-04 |
Inverse uniquement |
|
C-05 |
Directe + inverse |
|
C-06 |
Inverse – directe |
|
C-09 |
Directe – inverse |
|
C-10 |
Directe – inverse |
- À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 3 (Pro -3).
- Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
- Entrez le mot de passe à 4 chiffres (par défaut 0000) : faites défiler avec les boutons et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
- Faites défiler jusqu’à la page du code de combinaison (C-xx).
- Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
- Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez 01 / 04 / 05 / 06 / 09 / 10.
- Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
- L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.