7EN02-0468-01

Configuration de l’identifiant Modbus (iEM2455) / M-Bus (iEM2435)

L’identifiant Modbus (iEM2455) peut être réglé de 001 à 247. L’identifiant M-Bus (iEM2435) peut être réglé de 000 à 250.
Pour changer l’identifiant Modbus (iEM2455) ou M-Bus (iEM2435), procédez comme suit :
  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 2 (Pro -2).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Faites défiler jusqu’à la page d’identifiant Modbus (iEM2455) / M-Bus (iEM2435) (M-Id).
  4. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  5. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez 3 chiffres (Modbus(iEM2455) : 001 – 247 / M-Bus (iEM2435) : 000 – 250).
  6. Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  7. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?