7EN02-0468-01

Configuration du temps de défilement

En mode défilement automatique, l’appareil affiche la page suivante de données programmée toutes les 10 secondes (réglage par défaut).

Pour changer l’intervalle de défilement, procédez comme suit :

  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 2 (Pro -2).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Faites défiler jusqu’à la page de temps de cycle (SEC).
  4. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  5. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez la nouvelle valeur de 1 à 30 secondes.
  6. Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer le nouvel intervalle de défilement.
  7. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?