7FR02-0423-03

Application (App)

L’appareil est conçu et testé pour être compatible avec différentes applications susceptibles d’être surveillées. L’appareil est compatible avec les applications suivantes :

  • Circuits de puissance : secteur industriel ou applications marines comportant des charges d’alimentation et de l’électronique de puissance tels que des entraînements à vitesse variable, inverseurs ou redresseurs.

  • Circuits de commande : circuits de commande auxiliaires utilisés pour les réseaux électriques. Ces circuits comportent des charges sensibles telles que des automates programmables, des E/S ou des capteurs.

  • Système moyenne tension : Applications jusqu’à 33 kV avec un transformateur de tension compatible Schneider Electric.

Pour optimiser le rendement de l’appareil selon l’application, vous pouvez définir le paramètre d’application en fonction du type d’application dans laquelle l’appareil est installé :

Valeur de paramètre Modèles applicables Application
C. puiss. (par défaut) IM400N Circuits de puissance
Circ. Ctrl. IM400N Circuits de commande
THR * IM400THRN Système moyenne tension

NOTE: Pour le modèle IM400THRN, la valeur App est fixée à THR.

Les paramètres de mesure suivants, accessibles dans le menu Réseau sont prédéfinis automatiquement en fonction de la valeur App. :

  • Filtrage

  • Loc.

  • Adapt. V.

  • Fréquence

  • Injection *

Inutile de configurer ces paramètres dans des conditions normales. Le tableau suivant indique les valeurs prédéfinies des paramètres de mesure en fonction de la valeur App. :

Valeurs prédéfinies Valeur App.
C. Puiss. Circ. Ctrl. THR
Filtrage 40 s 40 s 20 s
Loc. Alarme OFF -
Adapt. V. Aucune Aucune Aucune
Fréquence 50 Hz DC -
Injection * - - 60V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?