7IT02-0423-03

Spia accesa

Se la spia ON emette una luce rossa, è presente un errore nel sistema di potenza o nel dispositivo.

L'errore è uno dei casi seguenti:

  • interruzione del circuito a iniezione

  • verifica automatica non corretta

  • Errore del prodotto

  • Errore di sistema

  • capacità elevata:

    • C > 500 μF

    • C > 2.000 μF con adattatore di tensione IM400-1700

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?