NHA2779003-11

报警概述

注: 仅适用于 PM2130 型号测量仪

报警是测量仪在检测到报警条件时通知您的方式,比如超出正常工作条件的错误或事件。报警一般由设置点驱动并可以编程以监测您电气系统中特定的行为、事件或意外状况。

您可以将测量仪配置为,当测量仪的测量值或工作状态中探测到预定义事件时生成并显示高、中和低优先级报警。测量仪还可以记录报警事件信息。

测量仪出厂时已启用了一些报警。在测量仪可生成报警之前,还需配置其他报警。

按需自定义测量仪报警,如更改优先事项。您还可以使用测量仪的高级功能创建自定义报警。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?