NHA2779003-11

使用 ION Setup 保存数据日志内容

您可使用 ION Setup 来保存数据日志的内容。
  1. 启动 ION Setup,并在数据屏幕模式(View > Data Screens)中打开测量仪。有关说明,请参见 ION Setup 帮助。
  2. 双击 Data Log #1 以检索记录。
  3. 记录上传完成之后,右键单击查看器中的任意位置,并从弹出菜单中选择 Export CSV,以导出整个日志。
    注: 要仅导出日志中的选定记录,请单击要导出的第一条记录,按 Shift 键并单击要导出的最后一第记录,然后从弹出菜单中选择 Export CSV
  4. 导航至要保存数据日志文件的文件夹,然后单击 Save
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?